结果:找到"网络 物联网 以太网 WiFi GRPS POE",相关内容679条
- 有什么好的POE延长器方案吗?
- 求推荐一个POE延长器方案,一个POE供电的输入网口,一个POE取电的输出网口,无需额外电源,然后接上这个设备信号能延长至少两百米。在网上找了一圈,要么是一分二交换机,要么是额外DC供电的。感谢各位。
- 所属专栏: 开源硬件 标签: POE 以太网供电 网络供电 电源管理 发帖人:celeron 发帖时间:2023-05-07 20:50:00
- BCM54282C1KFBG以太网ICCUQSGMIIOCTALGPHY
- BCM54282C1KFBG以太网ICCUQSGMIIOCTALGPHY产品种类::以太网IC产品:EthernetTransceivers标准:10/1GBASE-T,100BASE-TX收发器数量:8Transceiver数据速率:10Mb/s,100Mb/s,1Gb/s接口类型:QSGMII商标:Broadcom湿度敏感性:Yes产品类型:EthernetICs工厂包装数量:1子类别:Communication&NetworkingICs单位重量:25.618g
- 所属专栏: 技术交流 标签: 以太网IC 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-11-10 10:25:00
- 具有wifi数传功能的计数器
- 需求:单片机+数码管显示+WIFI数传模块用单片机对AB两路反射式或对射式光电开关的脉冲的上边沿计数(大约几秒1个有效脉冲),检测到有效边沿后,在X秒的不应期内忽略后续到来的边沿,X秒后,才重新检测边沿。X可由使用者用旋钮式电位器连续设置,或用+/-按键设置,范围0.1到9.9秒,0.1秒步进。用数码管显示出B路的计数值,计数范围:0到99999;正常情况下,任意时刻A路计数器的值,B路计数器应该在10秒以内重现这个值。如果超过10秒仍然等不到B计数器重现这个值,就发出声光报警。将B路计数器的值写在WIFI模块端口上,等待云端软件读取。计数器有两个计数模式:手动清零模式、自动清零模式(可以设...
- 所属专栏: 项目外包 标签: wifi 物联网 计数器 发帖人:顶贴SMT厂 发帖时间:2022-09-10 00:20:00
- 物联网方案(合宙4G+NB+WIFI)、单片机开发
- 本人及伙伴具有3年物联网开发经验使用合宙模块AIR202/AIR302/AIR724等也可进行单片机开发欢迎有需要的朋友联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网 4G NB WIFI 发帖人:来了来了 发帖时间:2021-05-08 09:22:00
- IP175DLF以太网控制芯片IC+
- IP175D集成了一个6端口开关控制器,SSRAM和5个10/100以太网收发器。每个收发器都符合IEEE802.3,IEEE802.3u和IEEE802.3x规范。DSP方法用于设计采用0.16um技术的收发器。它们具有很高的抗噪能力和强大的性能。IP175D在存储和转发模式下运行。IP175D对于不同的应用具有很多丰富的功能,包括路由器应用,防火墙,IEEE802.1Q,IGMP监听,基于策略的QoS。它提供了强大的QoS功能,包括流量策略,流量表和灵活的队列调度(WRR/WFQ/SP)。在虚拟LAN中,IP175D支持基于端口的VLAN和IEEE802.1Q标记VLAN(最多16个VL...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 以太网 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-03 15:40:00
- 蜂窝网络详解
- 蜂窝网络详解业界一般把这张网叫做“蜂窝移动通信网”。如果你手边有苹果手机话,打开设置,就能看到关于“蜂窝网络”的相关选项,点进去之后,还能看到“蜂窝数据”相关的选项。下文将会经常出现的“网络”这个词,就是指的由多个基站组成的蜂窝网络。手机,又称“移动电话”,和固定电话最大的区别就在于手机可以被人随身携带,到处移动。这个过程就叫做“小区选择”。单个基站的力量是非常渺小的,因此,需要把多个基站紧密地连接起来,组成一张蜂窝移动通信网,才能正常提供服务。看完本篇内容,你将会了解:①什么是蜂窝网?②蜂窝网实现移动性管理?③2345G的通信网络架构有何不同?01、让我们开始吧!单个基站的力量其实是非常渺...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 蜂窝网络 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:23:00
- 【网络芯片免费送】福利申请倒计时!
- 活动形式:芯联网,免费享!沁恒网络系列模块免费申请有奖测评!活动申请链接:http://club.szlcsc.com/article/details_41784_1.html活动时间所剩不多,我们将最好的产品带给大家,各位看官有兴趣与需求抓紧时间时间申请呦三款任意挑!CH395,CH9120及CH9121三种网络模块,坛友按需挑选!活动说明:本次活动的总评估板总数量为30块,即从申请坛友中筛选30位坛友免费包邮发放,由于3种芯片都是网络类,且仅是部分功能区别,所以网友可根据意向选择其中一种测评。首先简介:CH395为以太网协议栈芯片,用于单片机系统进行以太网通讯。CH395自带10/100...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 以太网 网络芯片 免费赠送 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-09-04 14:15:00
- 【新上线产品推荐】IOT物联网专用、SPI接口的百兆以太网芯片DM9051NP
- IOT物联网专用、SPI接口的百兆以太网芯片DM9051NP这个芯片是选型工程师的贡献!商品简介:DM9051NPSPI介面网卡芯片是为方便MCU单片机系统进行乙太网通信而开发出的解决方案。DM9051NP晶片是带有工业标准外设介面(SerialPeripheralInterface,SPI)的独立乙太网控制器。DM9051NP符合IEEE802.3规范,它还支援以DMA模式传输,以实现传送快速。DM9051NP通过1个中断引脚和SPI介面与主控制器/MCU单片机的通信,传输规格为10/100M。?Package:32支接脚封装,QFN.?IEEE802.3azEnergyEfficient...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ENC28J60 以太网 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-30 15:22:00
- 物联网产品开发承接,以太网,WIFI,GPRS等网络产品开发均可
- 本人从事工业互联网,工业IoT,物联网相关行业4-5年,有丰富的网络产品开发经验(其他的项目也可以考虑,比如CAN,485,MODBUS等工业产品均有经验)。有与相关的软硬件产品可以找我!扫码加微信咨询:
- 所属专栏: 项目外包 标签: 网络 物联网 以太网 WiFi GRPS POE 发帖人:贵就是好 发帖时间:2017-08-02 00:01:00
- USB转以太网RMII+RMII转WIFI
- 现在有大量的客户需要使用工业级USB转WIFI模块,但是市面上很难找到合适的产品,特别是支持漫游等特殊的功能。我公司的wifi模块支持漫游功能,但是USB接口还不支持,目前支持以太网RMII转WIFI,所以想了一个折中的办法,使用USB转以太网RMII与我们公司的wifi模块RMII接口对接,最后集成到MINIPCI-E的板卡上。对于PC机而言,先扩展出一个网口专门与WiFi模块的网口通讯。希望有设计RMII经验的朋友都过来看看。谢谢!
- 所属专栏: 项目外包 标签: USB转以太网RMII+ RMII转WIFI 发帖人:qqcooler 发帖时间:2017-07-05 23:27:00
返回